![]() |
SparkFun Toolkit
v1.0.6-1-gcf794e0
Core Functionality Library
|
This is the complete list of members for sfTkISPI, including all inherited members.
| _byteOrder | sfTkIBus | protected |
| byteOrder(void) | sfTkIBus | inline |
| cs(void) | sfTkISPI | inlinevirtual |
| kNoCSPin | sfTkISPI | static |
| readRegister(uint8_t *devReg, size_t regLength, uint8_t *data, size_t numBytes, size_t &readBytes, uint32_t read_delay=0)=0 | sfTkIBus | pure virtual |
| readRegister(uint8_t devReg, uint8_t &data) | sfTkIBus | inlinevirtual |
| readRegister(uint8_t devReg, uint16_t &data) | sfTkIBus | inlinevirtual |
| readRegister(uint8_t devReg, uint32_t &data) | sfTkIBus | inlinevirtual |
| readRegister(uint8_t devReg, uint8_t *data, size_t numBytes, size_t &readBytes) | sfTkIBus | inlinevirtual |
| readRegister(uint16_t reg, uint8_t &value) | sfTkIBus | inlinevirtual |
| readRegister(uint16_t reg, uint16_t &value) | sfTkIBus | inlinevirtual |
| readRegister(uint16_t reg, uint32_t &value) | sfTkIBus | inlinevirtual |
| readRegister(uint16_t devReg, uint8_t *data, size_t numBytes, size_t &readBytes) | sfTkIBus | inline |
| readRegister(uint16_t reg, uint16_t *data, size_t length, size_t &read16) | sfTkIBus | inlinevirtual |
| readRegisterUInt16(uint8_t devReg, uint16_t &data) | sfTkIBus | inline |
| readRegisterUInt16(uint16_t devReg, uint16_t &data) | sfTkIBus | inline |
| readRegisterUInt32(uint8_t devReg, uint32_t &data) | sfTkIBus | inline |
| readRegisterUInt32(uint16_t devReg, uint32_t &data) | sfTkIBus | inline |
| readRegisterUInt8(uint8_t devReg, uint8_t &data) | sfTkIBus | inline |
| readRegisterUInt8(uint16_t devReg, uint8_t &data) | sfTkIBus | inline |
| setByteOrder(sfTkByteOrder order) | sfTkIBus | inline |
| setCS(uint8_t devCS) | sfTkISPI | inlinevirtual |
| sfTkIBus() | sfTkIBus | inline |
| sfTkISPI() | sfTkISPI | inline |
| sfTkISPI(uint8_t csPin) | sfTkISPI | inline |
| type(void) | sfTkISPI | inlinevirtual |
| writeData(uint8_t data) | sfTkIBus | inlinevirtual |
| writeData(uint16_t data) | sfTkIBus | inlinevirtual |
| writeData(uint32_t data) | sfTkIBus | inlinevirtual |
| writeData(const uint8_t *data, size_t length) | sfTkIBus | inlinevirtual |
| writeRegister(uint8_t *devReg, size_t regLength, const uint8_t *data, size_t length)=0 | sfTkIBus | pure virtual |
| writeRegister(uint8_t devReg, uint8_t data) | sfTkIBus | inline |
| writeRegister(uint8_t devReg, const uint16_t data) | sfTkIBus | inlinevirtual |
| writeRegister(uint8_t devReg, const uint32_t data) | sfTkIBus | inlinevirtual |
| writeRegister(uint8_t devReg, const uint8_t *data, size_t length) | sfTkIBus | inlinevirtual |
| writeRegister(uint16_t devReg, const uint8_t *data, size_t length) | sfTkIBus | inlinevirtual |
| writeRegister(uint16_t devReg, const uint8_t data) | sfTkIBus | inlinevirtual |
| writeRegister(uint16_t devReg, const uint16_t data) | sfTkIBus | inlinevirtual |
| writeRegister(uint16_t devReg, const uint32_t data) | sfTkIBus | inlinevirtual |
| writeRegister(uint16_t devReg, const uint16_t *data, size_t length) | sfTkIBus | inlinevirtual |
| writeRegisterUInt16(uint8_t reg, uint16_t data) | sfTkIBus | inline |
| writeRegisterUInt16(uint16_t reg, const uint16_t data) | sfTkIBus | inline |
| writeRegisterUInt32(uint8_t reg, uint32_t data) | sfTkIBus | inline |
| writeRegisterUInt32(uint16_t reg, const uint32_t data) | sfTkIBus | inline |
| writeRegisterUInt8(uint8_t reg, uint8_t data) | sfTkIBus | inline |
| writeRegisterUInt8(uint16_t reg, const uint8_t data) | sfTkIBus | inline |
| writeUInt16(uint16_t data) | sfTkIBus | inline |
| writeUInt32(uint32_t data) | sfTkIBus | inline |
| writeUInt8(uint8_t data) | sfTkIBus | inline |