flux sdk  v01.05.00-6-g190c94c
Embedded C++ SDK
Loading...
Searching...
No Matches
flxDataVariable Member List

This is the complete list of members for flxDataVariable, including all inherited members.

flxDataVariable()flxDataVariableinline
get(bool v)flxDataVariableinline
get(int8_t v)flxDataVariableinline
get(int16_t v)flxDataVariableinline
get(int32_t v)flxDataVariableinline
get(uint8_t v)flxDataVariableinline
get(uint16_t v)flxDataVariableinline
get(uint32_t v)flxDataVariableinline
get(float v)flxDataVariableinline
get(double v)flxDataVariableinline
get(char *)flxDataVariableinline
get(std::string &)flxDataVariableinline
isEqual(bool v)flxDataVariableinline
isEqual(int8_t v)flxDataVariableinline
isEqual(int16_t v)flxDataVariableinline
isEqual(int32_t v)flxDataVariableinline
isEqual(uint8_t v)flxDataVariableinline
isEqual(uint16_t v)flxDataVariableinline
isEqual(uint32_t v)flxDataVariableinline
isEqual(float v)flxDataVariableinline
isEqual(double v)flxDataVariableinline
isEqual(const char *v)flxDataVariableinline
isEqual(std::string &v)flxDataVariableinline
set(bool v)flxDataVariableinline
set(int8_t v)flxDataVariableinline
set(int16_t v)flxDataVariableinline
set(int32_t v)flxDataVariableinline
set(uint8_t v)flxDataVariableinline
set(uint16_t v)flxDataVariableinline
set(uint32_t v)flxDataVariableinline
set(float v)flxDataVariableinline
set(double v)flxDataVariableinline
set(const char *v)flxDataVariableinline
set(std::string &v)flxDataVariableinline
to_string(void)flxDataVariableinline
typeflxDataVariable
valueflxDataVariable