![]() |
Xbee Arduino
Arduino Driver for Xbee
|
#include <xbee.h>
Public Attributes | |
| int(* | PortUartRead )(uint8_t *buffer, int length) |
| int(* | PortUartWrite )(const uint8_t *buf, uint16_t len) |
| uint32_t(* | PortMillis )(void) |
| void(* | PortFlushRx )(void) |
| int(* | PortUartInit )(uint32_t baudrate, void *device) |
| void(* | PortDelay )(uint32_t ms) |
| void(* XBeeHTable::PortDelay) (uint32_t ms) |
| void(* XBeeHTable::PortFlushRx) (void) |
| uint32_t(* XBeeHTable::PortMillis) (void) |
| int(* XBeeHTable::PortUartInit) (uint32_t baudrate, void *device) |
| int(* XBeeHTable::PortUartRead) (uint8_t *buffer, int length) |
| int(* XBeeHTable::PortUartWrite) (const uint8_t *buf, uint16_t len) |